Mouser Electronics now shipping OSCONIQ® S 3030 CRI 80 GW QSLMS2.EM LEDs from ams OSRAM
February 9, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the OSCONIQ® S 3030 CRI 80 GW QSLMS2.EM LEDs from ams OSRAM.
The ams OSRAM OSCONIQ S 3030 CRI 80 GW QSLMS2.EM LEDs are optimized for indoor professional applications. These LEDs use sapphire flip chip technology to reach impressive performance and reliability and come in a standard form factor to enable drop-in replacements. These devices are housed in a white SMT package with typical radiation of 120° (Lambertian emitter). The ams OSRAM LEDs have a 2200 K to 6500 K color temperature and a CRI of 80 (min.), R9: 0 (min.). The devices have an ESD of 5 kV according to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM).
Typical applications for the OSCONIQ S 3030 CRI 80 GW QSLMS2.EM LEDs include indoor lighting for businesses, homes, industrial, hospitality, and office spaces
To learn more about the ams OSRAM OSCONIQ® S 3030 CRI 80 GW QSLMS2.EM LEDs, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-osconiq-s-3030/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.