ams OSRAM AS7331 3-Channel UV-A/B/C Spectral Sensor IC Now Orderable at Mouser Electronics
February 1, 2023 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now offering the AS7331 3-channel UV-A/B/C spectral sensor IC from ams OSRAM.
The ams OSRAM AS7331 is a three-channel sensor which uses interference filters to produce precisely characterized responsivity to radiation in the UV-A (315 nm to 410 nm), UV-B (280 nm to 315 nm) and UV-C (240 nm to 280 nm) wavelength bands. The filters also provide excellent rejection of interference from ambient visible and near infrared light sources.
By combining UV-A, UV-B and UV-C monitoring in a single device, the AS7331 enables manufacturers to save space and reduce bill-of-materials cost in multi-function applications. For instance, in water purification systems the AS7331 can analyze the quality of the water by measuring the absorption of UV-A light. It can then measure UV-C radiation to check that a sufficient dose is administered to fully purify the water.
Applications for the AS7331 spectral sensor include UV-disinfection (water, air, surfaces), UV curing, phototherapy, home appliances and horticulture.
To learn more about the ams OSRAM AS7331 UV-A/B/C spectral sensor IC, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-as7331-sensor-ics/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.