Now at Mouser: ams AS5116 Magnetic Position Sensor for Automotive Motor Control
September 9, 2021 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the AS5116 on-axis magnetic position sensor from ams.
The ams AS5116 on-axis magnetic position sensor is a contactless sensor for accurate angular measurement over a full mechanical turn of 360°. This sensor features a robust architecture based on Hall sensor technology that measures the orthogonal component of the flux density (Bz) over a full-turn rotation. The AS5116 magnetic position sensor uses a simple two-pole magnet rotating over the center of the package to measure the angle. This magnet can be placed above or below the device and the absolute angle measurement provides an instant indication of the magnet's angular position. The angle information is provided by means of buffered differential sine and cosine voltages. This sensor offers high reliability, durability, low output noise, and high precision analog output. The ams AS5116 on-axis magnetic position sensor is AEC-Q100 qualified for use in automotive applications.
Applications for the ams AS5116 sensor include rotor angle sensing of electric commutated motors, electric power steering systems, electric pumps, actuators in transmission systems, starter and generator systems, and other 360° angle measurement solutions.
To learn more, visit https://www.mouser.com/new/ams/ams-as5116-hsot-magnetic-position-sensor/.
Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.
2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.