Now Available at Mouser: Allegro MicroSystems ACS37030 and ACS37032 High-Bandwidth Current Sensors for EVs

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


June 18, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking theACS37030 and ACS37032 current sensors from Allegro MicroSystems. Both current sensors are designed to improve efficiency in GaN and SiC power systems, such as those found in electric vehicles (EV) and hybrid electric vehicles (HEV).

Allegro MicroSystems ACS37030 and ACS37032 are galvanically isolated and fully integrated high-accuracy current sensor ICs in the LZ fused-lead SOIC-6 packages. These sensors incorporate high operating bandwidth (DC to 5MHz) for fast control loops or for monitoring high-speed switching currents with a typical 40ns response time. The ACS37030 and ACS37032 employ two signal paths that are summed, enabling the sensing of a wide frequency band with a single device. One path involves a Hall-effect element to capture DC and low-frequency current information, while the other uses an inductive coil path to capture high-frequency current information. The internal construction achieves high isolation by magnetically coupling the field generated by current flow in the conductor to the fully monolithic Hall and coil IC.

The ACS37030 and ACS37032 current sensor ICs offer 3500VRMS isolation voltage between primary and secondary signal leads, with no physical connection to the integrated current conductor. These devices are available in both zero current reference (ACS37030) and overcurrent fault with internal pull-up (ACS37032) options.

 Typical applications include EV onboard chargers, EV DC-DC, solar DC-DC, server power supplies, and data center power supplies.

To learn more visit https://www.mouser.com/new/allegro/allegro-acs37030-37032-current-sensors/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764