Mouser Electronics Now Stocking Allegro MicroSystems A89103 MOSFET Drivers to Enable 48V Automotive Applications

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


August 15, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the A89103 3-Phase Battery Isolator MOSFET Drivers from Allegro MicroSystems.

Allegro MicroSystems A89103 3-Phase Battery Isolator MOSFET Drivers are N-channel power MOSFET drivers capable of controlling five MOSFETs to provide motor-phase and supply isolation in three-phase BLDC applications. Three floating gate-drive outputs maintain phase-isolator power MOSFETs in the on state, over the entire supply range, with high phase voltage and dv/dt on the motor-phase connection for 12V and 48V systems. Two additional floating gate drivers are provided to isolate the battery supply voltage during reverse battery or short-circuit conditions. The A89103 supports both source-to-source and drain-to-drain battery MOSFET isolation. An integrated charge-pump regulator provides the above-battery-supply voltage necessary to maintain the power N-channel MOSFETs in the on state continuously. The charge pump maintains sufficient gate drive power (>7.5V) for battery voltages down to 4.5V with 100kΩ gate-source resistors.

Applications for the A89103 include 3-phase and battery isolation for ASIL systems, Electric Power Steering (EPS), Electric Braking (EMB), redundant motor-control systems, and 48V automotive systems.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/allegro/allegro-a89103-mosfet-drivers/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser Electronics est un distributeur agréé de semi-conducteurs et de composants électroniques, spécialisé dans le lancement de nouveaux produits de ses partenaires de premier plan. Le site Internet du distributeur, Mouser.fr, est disponible en plusieurs langues et dans plusieurs devises, et propose plus de 6,8 millions de produits de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 28 sites répartis dans le monde entier afin d’offrir à ses clients un service d’excellence dans la langue, la devise et le fuseau horaire du pays respectif. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans plus de 223 pays/territoires depuis son centre logistique de 93 000 m² de Dallas (Texas). Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, contactez :
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vice-président senior responsable du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les questions liées à la presse, contactez :
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764