Murata Suppression du bruit de ligne d'alimentation pour l'audio domestique

Les amplificateurs numériques sont de plus en plus populaires pour les applications audio domestiques. Dans de nombreux cas, l'alimentation est fournie à partir d'une prise secteur pour l'audio domestique et le bruit conducteur dans le câble d'alimentation est régulé selon les normes CEM. Par conséquent, il est nécessaire d'empêcher les fuites de bruit dans la ligne d'alimentation pendant la lecture audio. Voici un aperçu des problèmes de bruit dans les câbles audio domestiques et leurs solutions.

Impact de l'alimentation électrique et des contre-mesures

La qualité de l'alimentation est importante pour produire un son de qualité supérieure à partir d'un périphérique audio. La figure 1 (ci-dessous) montre les résultats THD + N lorsqu'un autre appareil est connecté à la prise d'alimentation d'un appareil audio domestique. Alors que la THD + N se détériore sur toute la plage audible lorsque la suppression n'est pas mise en œuvre dans la ligne d'alimentation, l'application de la suppression améliore le résultat THD + N et la qualité audio (figure 2, ci-dessous).

Les bobines d'arrêt en mode commun à courant élevé PLT10HH de Murata et les filtres EMIFIL® de type bloc BNX sont efficaces pour supprimer les basses à hautes fréquences dans les lignes d'alimentation. Les deux séries sont parfaitement adaptées à une utilisation dans divers ensembles pour supprimer le bruit de l'alimentation.

Figure 1

Murata Suppression du bruit de ligne d'alimentation pour l'audio domestique

Exemple d'interférences de bruit provenant de circuits d'alimentation et contre-mesures

Figure 2

Murata Suppression du bruit de ligne d'alimentation pour l'audio domestique

Résultats de mesure de la qualité audio avec suppression du circuit d'alimentation

Impact des circuits audio et des contre-mesures

Une prise secteur alimente généralement les applications audio domestiques. Le bruit conducteur dans le câble d'alimentation est régulé selon les normes CEM, ce qui rend nécessaire d'empêcher les fuites de bruit dans la ligne d'alimentation pendant la lecture audio.

Les méthodes de réduction du bruit sont généralement introduites dans l'adaptateur CA ou la section d'alimentation CA-CC. Cependant, il est plus facile d'éviter le problème de bruit en appliquant une suppression dans la section d'alimentation de l'amplificateur numérique qui est la source du bruit (Figure 3, ci-dessous).

La figure 4 (ci-dessous) illustre les résultats de la mesure des fuites de bruit de la ligne d'alimentation. Elle montre que les harmoniques les plus élevées des fréquences de commutation de l'amplificateur numérique sont conduites sous forme de bruit. L'équipement des bobines d'arrêt PLT10HH et des filtres BNX de Murata a permis une amélioration de plus de 20 dB.

L'utilisation des deux séries permet aux concepteurs de supprimer les interférences parasites du circuit d'alimentation vers l'équipement audio ainsi que de supprimer les fuites de bruit de l'équipement audio vers l'alimentation.

Figure 3

Murata Suppression du bruit de ligne d'alimentation pour l'audio domestique

Exemple de contre-mesures pour faire face aux fuites de bruit d'un amplificateur de classe D vers le circuit d'alimentation

Figure 4

Murata Suppression du bruit de ligne d'alimentation pour l'audio domestique

Résultats de la mesure du bruit de l'alimentation avant et après l'application des dispositifs de suppression

Forum communautaire

Le Forum communautaire Murata fournit un contenu consultable avec divers sujets de discussion, blogs populaires et articles. L'équipe de soutien au marché élargi de Murata organise régulièrement des réunions afin de débattre des problèmes en suspens, ce qui permet de répondre aux demandes en temps opportun. Le contenu du forum est librement accessible au public. Toutefois, les utilisateurs doivent se connecter pour publier des questions ou des réponses. L'inscription est gratuite.

Publié le: 2021-01-22 | Mis à jour le: 2022-03-11