Murata's New Type 2GF W-LAN+BLUETOOTH Module, Now at Mouser, Delivers Exceptional Performance for Size- and Power-Sensitive Applications

Communiqué de presse sur les nouveaux produits

Retrouvez-nous sur


October 24, 2024 - Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components, is now stocking the Type 2GF W-LAN+BLUETOOTH Combo Module from Murata.

Murata Type 2GF W-LAN+BLUETOOTH® Combo Module is a compact and high-performance module based on the Infineon CYW43022 combo chipset. This module supports Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth 5.4 BR/EDR/LE, offering a PHY data rate of up to 78Mbps for Wi-Fi and 3Mbps for Bluetooth. The WLAN component is compatible with the SDIO v2.0 SDR25 interface, while the Bluetooth component features a high-speed 4-wire UART interface and PCM for audio-data transmission. The CYW43022 chipset incorporates advanced enhanced collaborative coexistence hardware mechanisms and algorithms designed to optimize the collaboration between WLAN and Bluetooth for maximum performance. This module is housed in a small-shielded form factor that facilitates integration into size- and power-sensitive applications such as IoT, gateways, and more.

Applications for the Type 2GF W-LAN+Bluetooth Combo Module include industrial IoT, smart homes, audio-video-voice, smart TVs, gateways, and handheld wireless systems.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type-2gf-w-lan-bluetooth-combo-module/.

 

Distributeur mondial agréé, Mouser dispose de la plus vaste sélection au monde de semi-conducteurs et composants électroniques à la pointe de la technologie, en stock et prêts à être expédiés. Les clients Mouser peuvent compter sur des produits d’origine entièrement certifiés dont la traçabilité de chacun de ses partenaires de fabrication est garantie. Afin d’accélérer le processus de conception des clients, le site Internet de Mouser propose une vaste bibliothèque comportant des ressources techniques, dont un centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques, des conceptions de référence propres à des fournisseurs, des notes d’application, des informations sur des conceptions techniques, des outils d’ingénierie et bien d’autres informations pratiques.

À propos de Mouser

2026 - Mouser est un distributeur agréé de premier plan, spécialisé dans les composants électroniques et dans des produits d’automatisation industrielle. Avec plus de 6,8 millions de produits provenant de plus de 1 200 fabricants et marques, nous offrons la plus vaste sélection de produits disponibles. Notre division de composants électroniques propose aux ingénieurs‑concepteurs et aux responsables achats une offre dédiée de composants électroniques couvrant des semi‑conducteurs, des composants passifs, des solutions d’interconnexion et des technologies électroniques associées. Notre division d’automatisation industrielle accompagne les entreprises dans la conception, la construction et la maintenance de leurs équipements et processus de production grâce à des solutions récentes comprenant des capteurs, des panneaux de commande, des automates programmables industriels (PLC) et des commandes de moteurs, tous du dernier cri et disponibles pour une expédition immédiate.

Mouser fournit un service hautement performant à sa clientèle, assuré par 28 agences dans le monde, qui offrent une assistance avec langue, devise et fuseau horaire de chaque zone concernée. Nous expédions quotidiennement des produits à plus de 650 000 clients de 223 pays/territoires, depuis notre centre logistique ultramoderne d’une superficie totale de près de 140 000 m², près de Dallas (Texas). Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.mouser.fr.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de société cités dans le présent document, peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Kevin Hess, Mouser
Vice-président senior du marketing
+1 (817) 804-3833
Pour les demandes émanant de la presse, veuillez contacter :
Kelly DeGarmo, Mouser
Responsable de la communication institutionnelle et des relations avec les médias
+1 (817) 804-7764